结果:找到"电脑 操作系统 Linux",相关内容1000条
  • 【嵌入式SDNAND】基于FATFS/Littlefs文件系统的日志框架实现
  • 文章目录【嵌入式】基于FATFS/Littlefs文件系统的日志框架实现1.概述2.设计概要3.设计实现3.1初始化`init`3.2日志写入`write`3.3日志读取`read`3.4注销`deinit`3.5全部代码汇总4.测试5.总结1.概述那么在移植好了文件系统之后,我们又应该如何应用文件系统呢?很多人会说,这个简单,就操作文件嘛!open、read、write、close不就行了吗!当然对于简单的使用,掌握open、read、write、close,去存储一两个文件或者从一两个文件中简单的读取下数据这确实没有什么难度。但在实际应用中,特别是产品开发过程中,往往不只是简单的操作一两...
  • 所属专栏: 测评案例分享 标签: 野火开发板,存储芯片,文件,,RT-Thread 发帖人:雷龙发展 发帖时间:2024-03-14 18:06:00
  • 铺铜问题
  • 为什么我选着铺铜会进入选择父集界面,而且会出现铺了铜还是有飞线问题
  • 所属专栏: Layout布线 标签: eda 发帖人:inkill 发帖时间:2023-04-27 21:08:00
  • 什么是弱电工程,弱电系统由哪几部分组成
  • 安防系统是用来维护安全,进行安全管理的系统。安防系统是运用安全防范产品和其它相关产品所构成的设备集成系统,可以从现有的多品牌、多方式、多设备的安全防范系统中采集所有影响安全管理的数据,并提供数据提取、数据分析、决策支持、业务应用等。随着AI人工智能和5G的应用。让安防行业的技术呈现出一个跨越式的安防系统,但很多人在谈及弱电工程时就认为,它只是普通供电而已的系统。但是实际上,弱电系统的类型有很多种。弱电系统主要有两种类型。一种是国家规定的安全电压等级、控制电压等低压电能,可分为交流和DC,交流在36V以下,DC在24V以下,如24VDC控制电源或应急照明备用电源。另一类是承载语音、图像、数据等...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 弱工程 弱安防 安防 发帖人:厦门极速佳 发帖时间:2021-11-06 09:30:00
  • 希望立创eda客户端支持运行在arm架构的处理器上
  • 现在的arm架构前景广阔,而立创eda的客户端却仍然没有arm版的,希望可以尽快支持一下。(主要是想在手机上运行linux来画原理图之类的)(如果是网页套壳应用个人认为开发难度不大,如果不是,那另当别论)(仅建议、个人观点)
  • 所属专栏: 原理图设计 标签: eda支持 arm架构 arm处理器 linux 发帖人:PickaxeHit 发帖时间:2020-12-21 13:38:00
  • 立创EDA对电脑系统的要求
  • 大家好,我是刚接触立创EDA这个软件,请问这个软件对电脑的配置有什么要求吗?需不需要很高配置,在无网络情况下可以使用吗?我正在学用这个软件中,谢谢大佬们.
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 立创EDA对的要求 发帖人:max032 发帖时间:2020-12-14 20:29:00
  • SRAM电路工作原理
  • 近年来,片上存储器发展迅速,根据国际半导体技术路线图(ITRS),随着超深亚微米制造工艺的成熟和纳米工艺的发展,晶体管特征尺寸进一步缩小,半导体存储器在片上存储器上所占的面积比例也越来越高。接下来宇芯电子介绍SRAM的工作原理以及工作过程。SRAM写操作。写操作就是把数据写入指定的SRAM存储单元中。首先片选信号CEBB置为低电平,读控制电路开始运作。10位写地址线AB0-AB9、16位数据输入DI0-DI15准备就绪,地址信号有效,系统开始译码、选择要写入的存储单元以及需要写入的数据。当时钟信号CKB高电平到来时,CKB信号控制译码电路完成最后的译码,行译码电路选中的那一行存储单元写字线W...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: SRAM,SRAM路,SRAM工原理,SRAM读,SRAM写 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-05-29 15:51:00
  • 科技杂谈3.Ubuntu系统的使用(入门)
  • 先来讲讲安装。。。。。去官网下载最新版18.04的镜像,为一个.ISO文件,之后用UltraISO软件向U盘内写入,做成装系统盘,Windows等系统的安装也可以用这个方法之后的步骤可以去百度Windows系统安装,过程相同,根据提示一步步走下来,就可以完成装系统。(提示真的已经够人性化了)之后开机,会出现漂亮的Ubuntu界面(实际比这个漂亮的多,风格也支持自己随意换)之后在桌面上单击右键,点打开终端。安装各种花式软件的过程就开始了。。。。。。。。。。。给各位一个CSDN链接,比较全面的讲述了如何安装大多数的必需软件https://blog.csdn.net/fancancan/artic...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: Linux 发帖人:赤色征裁 发帖时间:2019-01-23 15:08:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: